This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432WARE:适用于多用户环境的 Code Composer Studio 12安装问题

Guru**** 2991080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521224/msp432ware-code-composer-studio-12-installation-question-for-mult-user-environment

部件号:MSP432WARE

工具/软件:

你(们)好

我找到了一个与我的问题相关的线程。  这个特定的线程表明它已经得到解决。   
我意识到这是较旧的软件版本、但这是我们部门正在使用的版本。

根据建议、我编辑了 cstudio.ini 配置文件、如标题为"如何为多用户主机配置 CCS"的论坛帖子所示

这对我来说不起作用。

当学生登录并启动 CCS 12软件时、我与本地管理员配置文件一起使用的工作区原始路径仍然显示。

我希望系统看起来很新或很新、而不指示学生在默认情况下保存到我在设置映像时使用的管理员配置文件文件夹。

有人可以为他们建议替代工作吗?

谢谢您、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是参考 hs_err_%p.log 文件还是参考其他日志?

    谢谢

    Ki