This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCRC-AM263X:MCU-PLUS-SDK 多项式选择

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521464/mcu-plus-sdk-am263x-mcrc-polynomial-selection

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X-AM263X

工具/软件:

您好:

我正在使用 SDL MCRC 模块计算一些输入数据的 CRC 值。

 TRM 的第13.6.4.3.4节规定可以选择 CRC 多项式、但我看不到如何通过 API 来实现这一点。

默认值似乎是 CRC64方程(32)、而我需要使用 CRC32方程(31)。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    我将了解如何使用 AM263x SDK 启用 CRC-32、然后今天稍后回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    您可以使用 SDL_MCRC_addConfig API 选择 CRC 类型:CRC-64、CRC-32、CRC-16等  如果使用通道1、您可以通过将0x2写入 MCRC_CRC_CTRL0寄存器的位[4:3]来选择 CRC-32。

    API  SDL_MCRC_Config[..] 配置 CRC 类型、数据长度等

    静态 SDL_MCRC_Config_t SDL_MCRC_Config[MCRC_NUM_USE_Cases]=

    {

       {
         SDL_MCRC_CTRL0_CH1_CRC_SEL_32bit、
         SDL_MCRC_DATALENGTH_32bit、
         SDL_MCRC_DATA_32_BIT、
         SDL_MCRC_BITSWAP_MSB
         SDL_MCRC_BYTESWAP_DISABLE