This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:将 OPA1和 OPA0用于差分增益放大器

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521587/mspm0g3507-using-opa1-and-opa0-for-differential-gain-amplifier

器件型号:MSPM0G3507
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我已经使用 SysConfig 配置了 OPA0和 OPA1、如技术参考手册中所示、并仅将 OPA1输出路由 到 ADC1 - 13通道。 (如您在连接的图片中所示、两个 ADC 都禁用了 OUTPUT 位) 我尝试给出3.3V 和 GND (0)作为差分输入以进行测试。 我无法看到 ADC 存储器寄存器更新为任何值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您在 ADC 引脚上看到了什么行为? 我想了解是否正确读取了 ADC。

    您是否获得了任何表明 ADC 正在记录内容的值?

    马修