This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:AM2634-Q1 SPI 引脚表示法

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521097/am2634-q1-am2634-q1-spi-pin-notation

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634

工具/软件:

您好、  
有人能解释 AM2634-Q1系列微控制器中 SPI 引脚的符号。SPIx_D0和 SPI_D1 (MOSI A MISO)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thanushka,

    SPIx_D0是来自 AM2634的 SPI 数据。

    SPIx_D1是输入到 AM2634的 SPI 数据。

    有关所有 SPI 模式的引脚符号的详细信息、请参阅 AM2634技术参考手册中的第13.1.3.4.3节:  

    此致、

    Brennan