This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110探针调试器-在 UNI 刷写中未检测

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515742/tmdsemu110-u-xds110-probe-debugger---not-detecting-in-uni-flashing

器件型号:TMDSEMU110-U
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我们最近收到了订购的2个 XDS110调试探针。 其中一个单元按预期运行-连接后 D1 LED 亮起、在 UniFlash 和 Windows 设备管理器中检测到器件。

但是、第二个单元无法正常工作:

通过 USB 连接时、LED 不会亮起。

UniFlash 无法识别它。

它不会出现在设备管理器中。

我们使用工作单元使用的相同 USB 电缆和端口验证了问题。

根据我们的测试、我们怀疑第二个器件可能出现故障、请您帮助我们