This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC-AM263PX:执行示例代码 MCU-PLUS-SDK 连续时出现错误

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521510/mcu-plus-sdk-am263px-error-when-executing-the-example-code-adc-soc-continuous

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263PX-AM263PX

工具/软件:

您好、

 我负责使用 AM263Px CC 评估板和 AM263x controlCARD 集线站。 我‘从 SDK 版本 MCU_PLUS_SDK_am263px_10_00_00_35中运行 ADC 示例"ADC SOC Continuous"。 我将可变电阻器输出 ADC_POT2_OUT 馈入 ADC 1通道0 (HSEC_ADC1_AIN0)。 在 CCS 中运行可执行文件(版本12.8.1)时、收到以下错误:

 [Cortex_R5_0]断言:0.863s:SYSCFG/ti_drivers_config.c:System_init:224:SoC_getAdcReferenceStatus (1)== true 失败!!!

 错误从何而来? 这意味着什么、如何解决?

此致、

Wega.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC REF 开关 SW9.1和 SW9.2位置错误。