This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:与 QSPI 兼容的闪存器件

Guru**** 2792015 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513459/am2434-compatible-flash-part-for-qspi

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

尊敬的团队:

在以下文档中、对于 AM243x 支持的闪存器件、说明支持 W25Q Winbond 闪存。

您能告诉我对这个闪存测试了什么操作吗? 我的客户希望在 QSPI 模式下引导。

https://www.ti.com/lit/po/sprt764a/sprt764a.pdf

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    您会看到支持的不同协议取决于所选的特定闪存器件。 您能否查看特定于闪存的数据表并检查事务表或命令表并查看闪存支持的协议列表?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    在此处查看该主题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449924/am623-am62x-mpu-compatibility-support-with-qspi-nand-flash-parts/5561552#5561552

    我将进行下面的检查。

    1. 检查 A:  如果闪存器件需要在 ROM 发出0x6B 读取命令之前发送一些附加命令、则不支持此类闪存。
    2. 检查 B:  如果闪存器件需要在 ROM 发出0x6B 读取命令之前设置一些其他寄存器、则不支持此类闪存。

    具体数据表如下: W25Q64JV 数据表

    我正在具体查看 QE 位、我看到 QE 位需要设置。 那么、这个闪存是正确的吗?

    您能告诉我 OSPI/QSPI 闪存选择指南 在这里指的是哪一部分? 您知道它在 AM243x LP 还是 EVM 上吗? (我还将仔细检查原理图)、我想为客户提供一个参考点。

    此致、

    Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    具体数据表如下: W25Q64JV 数据表

    感谢您指定数据表和闪存器件。 您能否请咨询闪存供应商、了解突出显示的协议支持哪些协议:擦除、写入和读取操作?

    我确信1s-1s-1s 支持所有这三种操作、但下面重点介绍的操作是什么:

    我专门研究了 QE 位、我发现 QE 位需要设置。 因此、此闪存排除正确?

    下一次 ROM 更新也将处理这个 QE 位。 因此、将排除此约束。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    下一个 ROM 更新是什么意思? 您是指下一个版本的 SDK 吗? 如果是、他们已经将 SDK 版本修复为9.2.11。  

    在这种情况下、他们必须知道量化宽松的约束是正确的吗?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    感谢您指定数据表和闪存器件。 您能否请咨询闪存供应商、了解突出显示的协议支持哪些协议:擦除、写入和读取操作?

    请尝试获取有关此方面的信息。

    [报价 userid="499871" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513459/am2434-compatible-flash-part-for-qspi/5820364 #5820364"]

    下一个 ROM 更新是什么意思? 您是指下一个版本的 SDK 吗? 如果是、他们已经将 SDK 版本修复为9.2.11。  

    在这种情况下、他们必须知道量化宽松的约束是正确的吗?

    [/报价]

    下一个 ROM 更新是指 ROM 的下一个版本。 而不是 MCU Plus SDK 版本。

    请参阅在 AM263:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1424612/am2634-q1-am2634-flash-ic-s25fl128sagnfi000-alternate-option-available/5459719#5459719上测试的闪存器件的以下信息

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    下一个 ROM 版本器件将于何时发货?  

    客户现在正在计划第二个原型、但在我假设的第二个原型中、该原型将不可用。

    通过此 ROM 更新、他们是否不必担心闪存器件的两项检查?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    我已经要求 ROM 团队在这一个,将让你知道,一旦我听到他们.

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:  

    您对此有何回应?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    我听说 AM62L 1.1 ROM 更新将在6月底前推出。

    我想确认此更新是否也适合 AM243。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    我刚刚确认 ROM 的下一个更新涉及以下内容:  

    我专门研究了 QE 位、我发现 QE 位需要设置。 [/报价]

    这些更新目前将应用于 AM62L、其他处理器当前不会更新其 ROM。

    因此、对于 AM243、需要等待时间、直到其纳入。

    此致、

    Vaibhav