This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EMIF 对 NOR 闪存的16位访问

Guru**** 2991000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520893/tms570lc4357-emif-16-bit-access-to-nor-flash

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

 在我的设计中、EMIF 16位数据总线连接到 NOR 闪存。  

微控制器正在发送地址0xAAA 和数据0x1234、但在 EMIF 接口地址为0x555、数据0x3412正在发送。

是否需要在微控制器侧进行任何设置来在 EMIF 总线上查看相同的地址和数据?

此致、

b Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    您能分享一下您的代码吗? 此外、如果可能、还应在 NOR 闪存和控制器之间分享您的连接图?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Output.prn

    请查找随附的原理图连接。

    闪存 A0连接到微控制器的 BA1、而闪存[A21:1]连接到微控制器的[A20:0]。 简单代码在微控制器中编写并在 FPGA 中进行探测、观察结果在前一篇文章中分享。

    此致、

    b Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    我无法访问您共享的原理图链接!

    plese 也共享代码。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    由于代码是与软件团队共享的、因此我会在某个时候共享代码。 我想知道在发生16位数据的情况下、微控制器如何响应地址以及对 EMIF 接口的数据写入。 TRM 仅提供连接角度、没有支持 NOR 闪存写入/读取事务的图示。 请提供相同的数据。

    此致、

    b Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    请再次参阅以下主题:

    (16) TMS570LC4357-EMIF:EP 概念-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    这里我详细解释了16位存储器接口中的访问是如何进行的。

    --
    此致、
    Jagadish。