This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:TMS570LS0914:演进板

Guru**** 2992970 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518679/tms570ls0914-tms570ls0914-evolution-board

器件型号:TMS570LS0914
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LS0714

工具/软件:

您好:

我正在寻找 TMS570LS0914的发展板。 请帮我解决这个问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮忙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prajakta:

    您可能还需要考虑使用 TMS570LS0914器件、这也是一个较大 TMS570LS12x/11x 器件系列的优化配置(即在器件存储器和特性内容规格内实现代码兼容性)。 有关此器件的更多信息可在此处找到: www.ti.com/.../tms570ls0914 (请注意、同样可作为 TMS570LS0714器件且闪存较少)

    此器件型号支持直接样片。

    此外、从 EVM/开发板可用性的角度来看、这些器件都是彼此的衍生产品、非常类似、我们不提供上面有此确切器件型号的 EVM。 我们提供带 TMS570LS1227ZWTQQ1器件的 HDK 或带 TMS570LS1224PGE 器件的功能较少的 LaunchPad。 无论哪种情况、您都可以在与 LS1114、LS0914、LS0714设备相同的配置下使用它们。

    有关更多详细信息、请再次参阅以下主题:

    (19) TMS570LS1114:TMS570LS1114底部驱动程序源代码-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们目前在其中一个现有产品中使用 TMS570LS0914微控制器。 作为此产品下一代版本开发的一部分、我们正在评估各种外设和功能。 为此、我们使用 TMS570LS12x/11x 系列开发板。

    我们想确认在 TMS570LS12x/11x 开发板上测试和验证的外设功能是否可以直接应用于基于 TMS570LS0914微控制器的产品、并使用相同的代码而不进行修改。

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajakta,

    除了闪存和 RAM 大小、我没有看到这两个器件之间有任何其他差异。

    此外、这些器件的字节序也相同、即大端字节序。

    因此、您可以直接在这些板之间互换使用代码、而无需进行任何修改。

    --
    此致、
    Jagadish。