This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2134:CCS 20.1构建配置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1495024/tms570ls2134-ccs-20-1-build-configuration

器件型号:TMS570LS2134

工具/软件:

嗨  

我想知道是否可以像在旧 CCS 12中一样在新 CCS 20.1中配置 CCS 编译器。

如果有、我可以在哪里做?

如果不是、这是否是我们可以期望在未来添加的内容?  

我已添加一个图像以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我在新 CCS 中找不到"builder"选项卡、现在可以与内部团队核实一下。

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    解锁此主题的原因是 TI 未正确关闭该主题、因此我再次解锁它。

    对失禁的道歉。

    您是否仍坚持解决此问题、如果是、请让我知道您现在的问题所在。

    --
    此致、
    Jagadish。