This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:存储器在银行-7上损坏

Guru**** 2994940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1492998/tms570ls0714-memory-corrupted-on-bank-7

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

不幸的是、我在存储在银行7中的数据结构中遇到了一个问题。 我很难复制问题。 但数据似乎完全损坏、这会在现场单元中产生一些问题。 技术参考手册第5.5节包含与此相关的一节: 上电、断电和复位注意事项。 由于我无法重现此问题、我猜想是在非常精确的时序期间发生断电、例如在该结构的写入或擦除过程中。 我写这篇文章是为了寻找进一步的调试策略和内存调试的提示。

请告诉我您的想法或是否需要进一步的详细信息。

谢谢、

Martin Blochre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    解锁此主题的原因是 TI 未正确关闭该主题、因此我再次解锁它。

    为您带来的 不便深表歉意。

    Unknown 说:
    技术参考手册第5.5节对此有一节: 开机、关机和重置注意事项。 由于我无法重现此问题、我猜想是在非常精确的时序期间发生断电、例如在该结构的写入或擦除过程中。 我写这篇文章是为了寻找进一步的调试策略和内存调试的提示。

    我以前从未遇到过这个问题、  

    您是使用 FEE (闪存仿真 EEPROM)进行写入、还是仅使用 FAPI 库?

    无论如何,我将再次尝试从我的结束检查是否有任何问题报告。

    --
    此致、
    Jagadish。