This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS12HDK:热复位开关 S3不会触发系统复位

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, TMDS570LS12HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503236/tmds570ls12hdk-the-warm-reset-switch-s3-does-not-trigger-a-system-reset

器件型号:TMDS570LS12HDK
"主题:TMS570LS1227和

工具/软件:

尊敬的 E2E 团队:

我最近从 TI 订购了 HDK、并且已经开始使用它。 出于测试目的、我需要按下 S3按钮触发系统复位。 遗憾的是、我注意到按下热复位开关 S3不会触发系统复位。


是否存在激活此功能的诀窍或 HDK 是否有缺陷、是否需要退回?

此致
Stephan

附录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stephan:

    我对拖延的答复深表歉意。 我休息了几天,我也陷入了其他问题在这个平均时间.

    Unknown 说:
    我最近从 TI 订购了 HDK、目前正在使用它。 出于测试目的、我需要按下 S3按钮触发系统复位。 不幸的是、我注意到按下热复位开关 S3不会触发系统复位。

    您是如何确定 S3未启动热复位。

    我在 HDK 电路板上进行了测试、当我按住 S3按钮时、代码执行将停止、释放按钮后、代码将开始执行。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    非常感谢您的答复。

    我要对我迟交的答复表示歉意。 我的工作量目前很高。

    您建议使用 TMS570LS1227 MCU 来替换有缺陷的 HDK、以获得 TMD570LS12HDK 型正常工作 HDK?

    我需要 HDK Daily 进行进一步的开发和新产品的测试。 目前只有有缺陷的 HDK 在开发部门。 因此,我不能寄给你有缺陷的 HDK 检查没有先收到更换.

    你可以寄给我一个功能齐全的 HDK 和我会给你返回有缺陷的 HDK 检查. 在这种情况下、请向我发送合适的包装材料和预付退货单。

    此致
    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    您有何建议?使用 TMS570LS1227 MCU 获得一个有效的 HDK 型 TMDS570LS12HDK 来替换有缺陷的 HDK?

    我需要 HDK Daily 进行进一步的开发和新产品的测试。 目前只有有缺陷的 HDK 在开发部门。 因此、如果不先收到更换件、我无法将有缺陷的 HDK 发送给您进行检查。

    我不明白这里的缺陷是什么意思,你说的是什么样的缺陷?  

    您说使用 S3开关的热重置不能正常工作? 您称其为有缺陷? 如果是、我认为控制器替换不是解决方案、因为这里还有其他功能、比如代码刷写和代码执行、对吧?

    如果代码执行正常或不正常、请执行一个 LED 闪烁工程并查看行为。 然后按住 S3按钮、使控制器保持复位状态。按住此开关后、闪烁将停止、释放 S3按钮后应再次闪烁。

    尝试这种方法并告诉我结果。

    --
    此致、
    Jagadish。