This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:LDO2配置

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518505/am263p4-q1-ldo2-configuration

器件型号:AM263P4-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我尝试将多路复用 PWM 信号路由到 AM263P EVM 上的 HSEC 接头。 为此、信号需要通过板载 SN74CB3Q3257PWR 芯片。 但是、 VSYS_3V3_LDO2电源轨似乎未通电。 LD22也未亮起、这意味着出于某种原因、未配置 LDO2。 是否有相应的配置设置? 根据数据表、应在启动时配置该电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

      在所有正常条件下、LD22应打开、VSYS_3V3_LDO2应由 PMIC 供电。 如果可能、您能否在 TP10 (对应于 VSYS_3V3_LDO2电压轨的测试点)上探测一次电压、看看读数是否为3.3V?

    谢谢、

    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 我探测了以下与各种 PMIC 电压轨相对应的测试点:

    TP5 = 6V
    TP6 = 3.3V
    TP10 = 0v
    TP19 = 0v
    TP20 = 0v
    PLDO1 = 0v
    PLDO2 = 0v

    唯一亮起的 LED 是 LD3、对应于 LDO1电源轨。 LD20、LD21和 LD22在启动期间不开启。 虽然这并不符合预期、但它与 快速入门指南第5页的屏幕截图一致、其中唯一亮起的 LED 是 LD3。 我不确定这是否相关、但在启动期间、LD19闪烁然后熄灭。 LD8也将永久开启、表示根据原理图显示了"PMIC_SAFETY_ERROR"。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:

    我很抱歉后续行动。 我刚刚在卡上运行了另一个示例、现在 LED 亮起了。 如果问题最终只出现配置错误、我将进一步调查并将其标记为已解决。  

    谢谢、

    Scott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    没问题。 如果您遇到任何其他问题、请随时提出另一个 e2e。

    多个示例使用 PMIC 配置。 确保检查您的代码所做的 PMIC 配置以及电路板外设的 SysConfig 配置。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni