This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434电源 IC 建议申请

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, TPS65219, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519989/am2434-request-for-power-ic-recommendations-for-am2434

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件: TPS65219、 TPS6594-Q1

工具/软件:

我们正在 为 系统提供功能安全 PMIC。

我们正在设计一个具有功能安全功能的控制器、因此需要 FMEDA 计算信息。
此外、我们还在设计中实施 AM2434。 我们的产品 将包含一个 CPU 主板和用于连接外部外设的接口板。
我们询问的芯片将安装在其中一个接口板上。

我们认为 AM243X 团队可能有适合 AM2434的 PMIC 建议。

如果您能帮助我们与相关团队联系或分享他们可能提出的任何建议、我们将不胜感激。

此外、如果您能为建议的解决方案提供功能安全时基故障数据、我们将不胜感激。
此致、
Sijia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sijia、

    已经邀请到了 PMIC 专家。 请稍后回复。

    此致、

    Nihar Potturu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    我们提供了 ti.com/socpower 页面、展示了为不同处理器和 MCU 推荐的电源解决方案、包括 PMIC。 这是 AM2x 的链接: https://www.ti.com/power-management/power-embedded-systems/products.html#1394=Texas%20Instruments&338772=AM243& 

    AM243x 拥有采用 TPS65219的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIPA-050019 

    但是、您提到了安全功能吗?这是一种功能安全应用吗?您能详细介绍一下目标应用(这是汽车应用还是哪种系统)吗? 您是否有特定的 ASIL 等级或要在 PMIC 中寻找的特定 FUSA 功能(例如 Q&A 看门狗、监控等)?  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:  

    感谢您回答这个问题。

    您分享的电源设计指南适用于通用用途。

    我们针对 IEC 61508方案中的 SIL3设计、安全功能是机械指令下器件的紧急停止功能。

    您能否针对功能安全应用为 AM2434推荐合适的 PMIC?

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    请允许我补充一点意见。

    我们需要功率元件来实现 SFF 90%(A 型)或99%(B 型)、具体取决于 FMEA 报告 TI 可以提供的详细信息。 我们还需要符合 Siemens Norm 或 IEC 62380的故障率数据(有证据表明 IEC 62380更合适)

    理想情况下、我们正在寻找一个可以声称是 A 类组件(IEC 61508-2)的 PMIC。

    感谢您的关注、感谢您的持续支持。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sijia:

    如果您正在进行以 SIL-3为目标的设计、则可以考虑 TPS6594-Q1器件-该电源资源将不仅仅满足 AM243x 的需求。 您可在此处找到数据表 www.ti.com/lit/gpn/tps6594-q1 、对于安全文档、您需要在此处填写表单 https://www.ti.com/secureresources/TPS6594-LP8764-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCUMENTS (因为它仅在 NDA 下提供)以申请访问安全文件夹、但我们使用 SN29500时基故障模型和 IEC62380时基故障模型提供了详细的 FMEDA 计算电子表格。 同一文件夹中还有许多其他文档、例如安全手册、安全分析报告、引脚 FMA 等

    希望这有助于您选择器件。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    感谢您的推荐。

    这正是我们想要确认的。

    此致、
    Sijia