This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2990810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1521291/tm4c123gh6pm-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:

我确定它在某个地方、但我找不到它。 有人可以帮助我设置自动保存吗? 似乎必须关闭我的、因为在重新加载源文件时、我的一些编辑已消失。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CCS v12、我在生成前自动使用 Window->Preferences->General->Workspace->Build->Save

       但我也找到了 Window->Preferences->General->Editors->AutoSave

    对于 CCS v20、我找到了"File"->"Preferences"->"General settings"->"Common Used"->"Files: AutoSave"