This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:更改另一个设置后 SysConfig 出现奇怪的行为

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519867/am263p4-strange-behavior-of-sysconfig-after-changing-the-other-setting

器件型号:AM263P4
Thread 中讨论的其他器件:SYSCONFIG、UNIFLASH

工具/软件:

您好、TI 专家。

------------------------------------

我的环境

- CCS v12.8.1和 CCS v20.1.1.8

- SysConfig 1.23.0

-适用于 AM263Px 的 MCU+ SDK v10.02.00.15

------------------------------------

我导入了"examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash"示例。

当我在导入工程后编译工程时、它的工作方式与预编译的 SBL 文件非常相似。 (sbl_uart_uniflash.release.tiimage)

下一步、我检查了一个 syscfg 文件。

原始 syscfg 文件可能是在 SysConfig v1.20.0时生成、SysConfig v1.23.0会强制选择精确的芯片信息。

只是选择芯片信息没有激活"保存"菜单,我略微更改了内容。 (或恢复为原始值)

之后、输出 tiimage 文件无法正常工作。

------------------------------------

我发现、修改 SysConfig 内容后、OSPI 输出引脚设置会自动修改。

例如、我修改了 OSPI 的名称、然后 OSPI 输出引脚设置会自动修改。

我认为没有干扰引脚、因此设置不应改变。

我不知道这种现象是否已经存在了很长一段时间、但我认为这种现象需要纠正。

此致、

Jeuk Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeeuk:

    [引述 userid="473084" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519867/am263p4-strange-behavior-of-sysconfig-after-changing-the-other-setting

    我发现、修改 SysConfig 内容后、OSPI 输出引脚设置会自动修改。

    例如、我修改了 OSPI 的名称、然后 OSPI 输出引脚设置会自动修改。

    [/报价]

    仅当您首次在 syscfg 中添加 OSPI 模块时、这预计会实现。 如果你已经保存了它,就像你在线程中提到的,它不应该发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand。

    我导入了示例的 SysConfig 文件、并且 SysConfig 文件已经存在。

    我没有添加新的 OSPI 模块。 它也已经存在。

    修改其他功能时也会发生引脚变化。 (例如、我修改了内存设置。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeeuk:

    我在设置过程中尝试过它、但无法重现问题。
    您是否能够始终如一地看到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand。

    今天、我使用独立的 SysConfig (v1.23.1)对其进行了测试、得到了相同的结果。

    -----

    1.导入示例:{MCU+SDK}/examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_am263px-cc ~

    2.我使用独立 SysConfig 打开了示例的 syscfg 文件。 (v1.23.1)

    3.将出现设备选择弹出窗口。 无论我在下拉列表中选择什么、都不重要。

    4.打开"OSPI"设置。 引脚设置全部附加为"ANY"。

    5.在此阶段、如果我稍微更改某个设置、OSPI 引脚设置会发生更改。

    (例如、我尝试更改了 OSPI 实例的名称。)

    -----

    我没有在上述过程中准确地定义芯片名称。

    此时、我在器件视图中的"SWITCH"菜单在 3阶段和4阶段之间确认芯片信息。

    然后、OSPI 的所有不确定引脚设置都是固定的、没有问题。

    -----

    这些都是我的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeeuk:

    我已经理解这个问题、我已经为相同版本创建了一个错误、以便修复下一个 SDK 版本。

    同时、导入工程后、打开 syscfg、请锁定 OSPI 的引脚、然后尝试修改如下所示的其他模块:

    那么您将看到确切的引脚编号、而不是任何引脚编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilabh Anand。

    我认识并理解了引脚锁定功能。

    感谢您的建议。