This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:无法打开文件"C:/ti/ti-cgt-armllvm_4.0.3.LTS/include/c (&quot);

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517266/am263p4-cannot-open-file-c-ti-ti-cgt-armllvm_4-0-3-lts-include-c

器件型号:AM263P4

工具/软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我怀疑传递给链接器的其中一个选项有一个错误条目。 您能否提供传递给链接器的命令的完整输出? 您的屏幕截图仅显示其中的一部分。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    [0]*****项目02_AM263P_Bootloader_4_0****的配置构建调试
    [1]"C:\ti\ccs2011\ccs\\utils\\bin\gmake"-k -j 12 all -O

    [724]构建目标:"02_AM263P_bootloader_4_0.out"
    [725]调用:ARM 链接器
    [726][C:/ti/ti-cgt-armllvm_4.0.3.LTS/bin/tiarmclang.exe /ti/ti-cgt-armllvm_4.0.3.LTS/lib /ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/kernel/nortos/lib -March=armv7r -MCpu=cortex-R5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-D16 -mbig -endian -marm -os -DCLANG -DAUTOSAR_431 -DSOC_PX -D_debug=hard /ti/ti-cgt-armllvm_4.0.3.LTS/include /ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/drivers/lib /ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/board/lib ROM_MODEL -o "02_AM263P_Bootloader_4_0.out""./syscfg/ti_dpl_config.o /syscfg/ti_enet_soc.o "."."."./syscfg/ti_drivers_open_close.o If_Lcfg ""./syscfg/ti_sdl_config.o "./syscfg/ti_board_open_close.o "./syscfg/ti_drivers_config.o "./syscfg/ti_enet_open_close.o ".src""./syscfg/ti_pinmux_config.o "./syscfg/ti_enet_lwipif.o "./syscfg/ti_enet_config.o "./syscfg/ti_board_config.o "./main.o""./syscfg/ti_power_clock_config.o Trcv_Cfg Ea_Irq Ea_Lcfg Callout_Init Eep_Hal Eep_Hal_ Eep_Lcfg Fee_Cfg Fee_Irq If_Lcfg Bsw_Io Bsw_On Bsw_Cbk Bsw_Cbk Bsw_Cfg Bsw_Io_Cfg src src Can_Cfg src src Dio_Cfg src Dio_Lcfg src Fls_Cfg src src Gpt_Cfg src src Mcu_Cfg src src Port_Cfg src src Spi_Cfg src Spi_Lcfg src src Wdg_Cfg src Wdg_Lcfg src src src Adc_Irq src Adc_Platform src Adc_Priv src Adc_Utils Can_Mcan Can_Priv "./L0_BSW/MCAL /src_Mcal/CAN/V0/mcan.o""./L0_BSW/MCAL src Fls_Brd_Nor_Ospi Fls_Ospi_Edma /Bsl0/BSW./Bsl0/。src src。Can_Irq Fls_Nor_。Dio_Priv Fls_Ospi。src src Fls_Irq Gpt_Priv src src Gpt_Irq src src Mcu_Priv src Port_Irq Port_Priv src src src Spi_Dma Spi_Irq Spi_Mcspi Spi_Priv Spi_Utils src Wdg_Priv src Mcal_Libs_Utils Mcal_Cfg src Adc_Cfg Mcal_Cfg src Mcal_Cfg src Prog_Cfg -lnortos.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -ldrivers.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -lboard.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
    [727]makefile:354:目标"02_AM263P_Bootloader_4_0.out"的配置失败
    [728]致命错误#6001:无法打开文件"C:/ti/ti-cgt-armllvm_4.0.3.LTS/include/c ":权限被拒绝
    [729]tiarmclang:错误:tiarmlnk 命令因退出代码1而失败(使用-v 查看调用)
    [730]gmake[1]:***[02_AM263P_Bootloader_4_0.out]错误1
    [731] makefile:350:目标"全部"的配方失败
    [732]gmake[1]:由于错误、未重新设置目标"辅助输出"。
    [733]gmake:***[全部]错误2.

    [734]*****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -lc

    检查链接器选项。 如果您在库文件列表中看到如下所示的内容、请将其删除:

    这是一个已知问题、将在未来的版本中得到解决。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 它似乎有效。 但它还有其他问题、如下所示。

    [0]*****项目02_AM263P_Bootloader_4_0****的配置纯净构建
    [1]"C:\ti\ccs2011\ccs\\utils\\bin\gmake"-k -j 12 clean -O


    [744]构建目标:"02_AM263P_Bootloader_4_0.out"
    [745]调用:ARM 链接器
    [746]"C:/ti/ti-cgt-armllvm_4.0.3.LTS/bin/tiarmclang.exe /ti/ti-cgt-armllvm_4.0.3.LTS/lib /ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/kernel/nortos/lib -March=armv7r -MCpu=cortex-R5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-D16 -mbig-endian -marm -os -DCLANG -DAUTOSAR_431 -DSOC_PX -D_debug=hard -mfpu=vfpv3-d16 /ti/ti-cgt-armllvm_4.0.3.LTS/include /ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/drivers/lib /ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/board/lib ROM_MODEL -o "02_AM263P_Bootloader_4_0.out""./syscfg/ti_dpl_config.o /syscfg/ti_enet_soc.o "."."."./syscfg/ti_drivers_open_close.o If_Lcfg ""./syscfg/ti_sdl_config.o "./syscfg/ti_board_open_close.o "./syscfg/ti_drivers_config.o "./syscfg/ti_enet_open_close.o ".src""./syscfg/ti_pinmux_config.o "./syscfg/ti_enet_lwipif.o "./syscfg/ti_enet_config.o "./syscfg/ti_board_config.o "./main.o""./syscfg/ti_power_clock_config.o Trcv_Cfg Ea_Irq Ea_Lcfg Callout_Init Eep_Hal Eep_Hal_ Eep_Lcfg Fee_Cfg Fee_Irq If_Lcfg Bsw_Io Bsw_On Bsw_Cbk Bsw_Cbk Bsw_Cfg Bsw_Io_Cfg src src Can_Cfg src src Dio_Cfg src Dio_Lcfg src Fls_Cfg src src Gpt_Cfg src src Mcu_Cfg src src Port_Cfg src src Spi_Cfg src Spi_Lcfg src src Wdg_Cfg src Wdg_Lcfg src src src Adc_Irq src Adc_Platform src Adc_Priv src Adc_Utils Can_Mcan Can_Priv "./L0_BSW/MCAL /src_Mcal/CAN/V0/mcan.o""./L0_BSW/MCAL src Fls_Brd_Nor_Ospi Fls_Ospi_Edma /Bsl0/BSW./Bsl0/。src src。Can_Irq Fls_Nor_。Dio_Priv Fls_Ospi。src src Fls_Irq Gpt_Priv src src Gpt_Irq src src Mcu_Priv src Port_Irq Port_Priv src src src Spi_Dma Spi_Irq Spi_Mcspi Spi_Priv Spi_Utils src Wdg_Priv src Mcal_Libs_Utils Mcal_Cfg src Adc_Cfg Mcal_Cfg src Mcal_Cfg src Prog_Cfg -lnortos.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -ldrivers.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib -lboard.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib
    [747] makefile:353:目标"02_AM263P_Bootloader_4_0.out"配置失败
    [748]致命错误#16001:目标文件具有不兼容的字节顺序("C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/kernel/nortos/lib/nortos.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib<DebugP_uartLogWriter.obj>"=小端字节序、"./syscfg/ti_dpl_config.o =大端字节序)
    [749]tiarmclang:错误:tiarmlnk 命令退出代码1失败(使用-v 查看调用)
    [750]gmake[1]:***[02_AM263P_Bootloader_4_0.out]错误1.
    [751]makefile:349:目标"全部"的配方失败
    [752]gmake[1]:由于错误、未重新设置目标"辅助输出"。
    [753]gmake:***[全部]错误2.

    [754]*****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [748]致命错误#16001:目标文件具有不兼容的字节顺序("C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15/source/kernel/nortos/lib/nortos.am263px.r5f.ti-arm-clang.debug.lib<DebugP_uartLogWriter.obj>"=小端字节序、"./syscfg/ti_dpl_config.o =大端字节序)

    我会将此主题提请编译器专家注意此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    Am263Px 仅支持小端字节序模式。 AM263Px 不支持大端字节序模式。