This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:无法使用 Uniflash GUI AM261LP

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-AM261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519911/uniflash-not-able-to-use-uniflash-gui-am261lp

器件型号:UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: LP-AM261

工具/软件:

我尝试使用 uniflash 将二进制文件刷写到 AM261 LP。

但我会收到这样的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请提供:

    1)正在使用的确切 UniFlash 版本。

    2) UniFlash 中指定用于启动会话的确切器件名称和连接名称

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用的 Uniflash 版本: 版本: 9.1.0.5175

    所选器件: LP-AM261 (LaunchPad)

    选定连接:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe (Auto Selected)

    谢谢

    Nithin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够执行任何其他目标操作(例如读取存储器或复位 CPU)? 还是得到同样的误差呢?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我总是会得到相同的误差。

    同样、也不会进行自动检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、也没有发生自动检测

    这看起来像是 UniFlash 和自动检测都依赖的云代理存在的问题。

    是否可以暂时禁用任何正在运行的安全软件以进行确认?

    谢谢

    Ki