This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:无法连接到 XDS110调试程序

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520781/ek-tm4c129exl-unable-to-connect-to-xds110-debug-prob

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:


我不熟悉 TI 生态系统和嵌入式软件开发。
我在两台不同的计算机上尝试了两个 EK-TM4C129EXL、但我看到了我点击 CCS 10.4或 CCS 12.8中的 Test Connection 所出现的错误。  

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xfffffefc)。
标题为"C_ERR_XDS110_OPEN"。

解释如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、无效的 XDS110序列号或 USB 有故障
自动协商。 可以使用更新固件和序列号
可以在.../ccs_base/common/uscif/xds110中找到 xdsdfu 实用程序
安装的工程目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
将文件提交到此处以获取说明。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

我检查了 XDS110SupportReadMe.pdf。 似乎这与 LaunchPad 上的固件有关
xdsdfu -e 显示模式为运行时。
因此、我运行 xdsdfu -m 以将模式切换到 DFU。 命令输出"将器件切换至 DFU 模式"、而不是"切换至..."。 因此、当我运行 xdsdfu -e 时、它仍会输出运行时。
在此模式下、不允许我运行命令 xdsdfu -f firmware.bin -r

如果没有可用的调试程序、我也无法将二进制文件加载到 Launchpad。  
请帮助、谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     EK-TM4C129XL LaunchPad 在电路板上集成了 ICDI 调试探针。 您需要在目标配置中选择 Stellaris ICDI 而不是 XDS110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Windows 设备管理器上、我可以看到 Sellaris ICDI。 在 CCS 连接列表中、我看到了很多从德州仪器(TI)...开始的选项 我错过了 Stellaris ICDI ChatGpt 指导我放心地使用 XDS110。 太可惜了! 现在有了 Stellaris ICDI、它可以正常工作。 谢谢你,查尔斯!.