工具/软件:
您好:
我正在从事一项需要与曲轴位置信号同步的内燃机管理实现。 曲轴信号为 仅输入 和 必须使用缺失的齿来确定参考位置 。
通常、我使用像这样的曲柄模式 34-2 (34个齿、2个缺失)或 58-2 。 我附上了一个示例启动信号波形以供参考。
我正在尝试使用 eQEP 模块 但它似乎是出于这一目的 三个不同的输入(A、B 和索引) 。 由于我只使用单个启动信号输入(无凸轮或次级索引脉冲)、因此我不确定如何配置 eQEP、或者是否适合。
我的主要问题是:
-
eQEP 模块能否仅与启动信号(单输入、缺失齿)一同有效使用?
-
检测缺失齿并建立参考角的最佳方法是什么?
-
同步后、如何可靠地跟踪当前曲轴角度以进行角度控制(例如点火/燃油喷射正时)?
非常希望提供任何指导、示例项目或提及相关文件。
谢谢!