This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518615/am2634-am2634

器件型号:AM2634

工具/软件:

您好:

我当前正在使用 AM2634 我的工程。 我使用 SPI3与进行通信 MAX3421E 、但我遇到了一个问题—当我发送命令时、我无法收到任何数据。 目前、我正在使用 mcspi_loopback_Polling _lld 驱动程序代码。 我还注意到、示波器上的片选线路始终保持低电平。 如何正确切换芯片选择线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该专家目前是 OOO 由于美国假期。 请在5月27日之前回复。

    谢谢、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请尽快回复(ASAP)。我们将等待您的回复。

    谢谢、

    EMC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在向 MAX3421E 寄存器写入值并尝试读回这些值、但收到的值不正确(虚拟)。 我无法读回我写的内容。 我还在示波器上观察到片选(CS)引脚始终保持低电平。 我仅希望 CS 引脚在数据传输期间变为低电平。 如何控制 CS 引脚以正确切换为高电平和低电平?

    谢谢、

    EMC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享为写入和读取目标而进行的 API 调用的快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     正在读取 API

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于需要 首先写入寄存器、我们应该首先在 RX 缓冲区= NULL 的情况下调用 McSPI_TRANSFER。 这将启动只写传输。 CS 在写入完成后被禁用。 接下来、我们应该在 TX 缓冲区= NULL 时再次调用 McSPI_trasfer、从而启用 CS 并从外设器件启动只读传输。  

    此致、

    Ashwin