This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:与 EtherCAT 从站样本链接时不启用1Gbit 通信

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520940/lp-am243-1gbit-communication-is-not-enabled-when-linking-up-with-the-ethercat-slave-sample

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件: TMDS64EVM、 DP83869

工具/软件:

你好

我正在使用 LP-AM243电路板评估 EtherCAT 从站堆栈

SDK 版本为 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08

我使用我们公司提供的 EtehrCAT 从站的401_simple 示例执行了 EtherCAT 主设备的通信测试。

主器件使用 TMDS64EVM 电路板。

与主设备通信测试的结果表明、通过 LAN 电缆连接时、链路以100Gbps 的速率建立。

但是、PHY 本身支持1Gbps 通信、我们已确认主器件在连接到其他器件时也可以1Gbps 通信。

因此、我查看了从器件的代码、发现以下函数重写 PHY 寄存器值​​、以便不执行1Gbit 通信:
IND_comms_sdk_am243x_09_02_00_08/examples/industrial_comms/custom_phy/cUST_PHY_dp83869.c src CUST_PHY_DP83869_setLinkConfig ()

为什么这里限制1Gbps 通信?

此外、是否可以使从器件与1Gbps 通信兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    为什么这里限制1Gbps 通信?
    •  我们的产品仅支持常规 EtherCAT 100M 协议。 大多数 EtherCAT 网络的标准速度设计为100Mbps 运行、因此在 PHY 寄存器中限制了1G、以确保与其他 EtherCAT 器件的行为一致。
    另外、是否可以使从设备与1Gbps 通信兼容?

    此致、
    Aaron