This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:如何使用 ccs20.1.1中的存储器浏览器选项

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520601/lp-mspm0g3507-how-to-use-memory-browser-option-in-the-ccs20-1-1

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具/软件:

我浏览了启动管理器的示例工程、其中包含两个工程、一个是 bim_sample_image 工程、另一个是 boot_application 工程。在调试该工程时成功调试了 boot_application 工程。我需要加载 bim_sample_image 工程的二进制文件如何执行该操作。在较旧版本的 CCS 中有类似内存浏览器的选项、但在较新版本中不知道如何执行该操作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将其设置为低电平。 请浏览:View - memory allocation。

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    在旧版本的 CCS 中、内存浏览器包含诸如"Save memory load memory fill memory"等选项、在较新版本的 CCS (如 CCS 20.1.1)中可按需使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在调试过程中单击查看->内存来查看内存。 按钮导入或保存内存。