This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:MSPM0C110x 和 MSPM0L130x 之间具有引脚对引脚兼容性

Guru**** 2989830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520336/mspm0c1103-pin-2-pin-compatibility-between-mspm0c110x-and-mspm0l130x

器件型号:MSPM0C1103

工具/软件:

您好、

MSPM0促销幻灯片说明如果封装相同、MSPM0器件是引脚对引脚兼容的。
我的客户对 C110x 和 L130x 器件感兴趣。 目标封装为 DGS20 (VSSOP20)和 DYY (SOT16)。
根据每个数据表、引脚图和引脚处理要求存在一些差异。

C110x 数据表:

L130x 数据表:


主要差异包括:
- L130x 有 VCORE 引脚,它必须连接到 Cvcore 电容器。
- L130x 有 ROSC 引脚和 ROSC 电阻器被连接在板上。

问题:
Q1) C110x 和 L130x 的这些引脚需要不同的处理方式?  
(实际上不是引脚对引脚兼容?)
Q2)是否需要单独处理任何其他引脚?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashiro、

    对于 VCORE、L130x 必须在 VOCRE 引脚上添加电容器(建议值为470nF)。 C110x 没有 VCORE 引脚、因为 TI 将电容器添加到 MCU 内部。  

    2.对于 ROSC、它是用于 FCL 功能的电阻器、用于提高 SYSOSC 精度。 C110x 具有内部 ROSC、因此无需客户在器件引脚上添加外部 ROSC。 L130x 没有内部 ROSC、因此客户需要在 PA2上添加外部 ROSC。 但请注意、如果您不使用 FCL 函数、则可以将 PA2用作正常 GPIO 或其他函数、无需在 PA2上添加 ROSC。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    感谢您的快速答复!
    我知道#2是可以接受的、因为它仍然允许客户使用两种引脚对引脚兼容的器件。
    但#1似乎是个问题。 我们应该在促销文档中声明 MSPM0是引脚对引脚兼容的*、但有一些例外情况*。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichiro、

    实际上、C110x 发布时间晚于 L130x。 在 C110x 开发过程中、TI 将 VCORE 电容器添加到 MCU 内部、因此 VCORE 不会输出到器件引脚。 这意味着客户在使用 C110x 时有更多的 GPIO 资源。 除了 VOCRE 外、其他引脚都是引脚对引脚的。 从 L130x 更改为 C110x、或从 C110x 更改为 L130x、客户只需删除或添加 VCORE 电容器。但我认为您提到的要点也可以作为脚注添加到我们的促销文档中。

    此致、

    Janz Bai