This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:调试问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518134/tm4c129xnczad-debugging-issue

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:

出现此错误。

Cortex_M4_0:错误:与目标的连接意外断开。
Cortex-M4:断开连接前无法从目标删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议在连接并重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

如何解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您拥有哪种调试探针?

     您尝试了多少块电路板? 您是否对所有板或仅一个板都有问题?

     这是第一次连接到定制电路板吗?

     如果这是您第一次连接到定制电路板、则可能是 JTAG 接口电路上出现了问题。 首先、验证 JTAG 扫描链。 您可以使用 CCS 测试 JTAG 扫描链。 您的结果是什么? 请参阅以下使用 XDS200调试探针的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我没有从你那里听到。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、可以写入此帖子、状态将更改为"打开"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles 解决了这个问题。 我遵循了你的指示,解决了它的感谢。