This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:当使用内部1.4V VREF 作为 ADC 基准电压进行 MCU 内部温度测量时、VREF+/-需要外部电容器。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519955/mspm0g3107-is-external-capacitor-required-at-vref---when-using-internal-1-4v-vref-as-adc-reference-voltage-for-mcu-internal-temperature-measurement

器件型号:MSPM0G3107

工具/软件:

你(们)好

我们是否需要 在 MSPM0G3107的 VREF+和 VREF-引脚之间添加外部电容器、以便在使用1.4V 的内部 VREF 时测量 MCU 的内部温度?

我已关注主题: 2.2.5 中的温度传感器 MSPM0 G 系列80MHz 微控制器 用于测量 MCU 内部温度的 TRM。 我正在对该特定通道(A0_12)使用 MCU 的1.4V 内部 VREF。 但是、原始 ADC 值在~1603到2036之间有很大偏差。

如果我使用 VDDA (3.3V)作为 ADC 的基准电压、则 ADC 原始值没有太多噪声、转换后我会得到~30°C (在室温下:23°C)。

谢谢你