This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSPM0L1306:MSPM0 L2测量仪表开发包

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, MSPM0L1306, MSPM0G3507, BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520839/faq-mspm0l1306-mspm0-gauge-l2-development-package

器件型号:MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507、BQ76952、 BQ76905

工具/软件:

MSPM0 L2测量仪表可以利用数据融合方法组合来自库仑计(电流)和 OCV (电压)的 SOC 信息、从而提供出色的长期 SOC 精度。 此算法还可以自动补偿电芯老化、温度和电流速率、同时在各种工作条件下提供准确的充电状态(SOC)(以百分比(%)表示)。

以下是该测量仪表 L2算法的 MCU 资源要求汇总。

单节电池

多节电池

闪存中

优化级别0:~14.8k

优化级别1:~13.6k

优化级别0:~14.8k

优化级别1:~13.6k

RAM

1.54k

2单元:2.04k

3个单元:2.54k

N 单元:1.04k + 0.5*NK

基于 M0L 的算法运行时间

3ms

N*3ms

合适的 MSPM0平台

MSPM0L、MSPM0C、MSPM0H、MSPM0G

水平

MSPM0L1306测量仪表板+ 1节 LiCO2电池

MSPM0G3507 Launchpad + BQ76952 EVM + 4节 LiFePO4电池

MSPM0L1306测量仪表板+ BQ76905 EVM ()

以下是 MSPM0 L2测量仪表开发包: e2e.ti.com/.../Gauge-Level2.zip

以下是应用手册的链接: https://www.ti.com/lit/slaaef5