This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PGE:计时器作为 PWM 输出芯片间的差异

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1513354/tm4c1231h6pge-timer-as-pwm-output-chip-to-chip-variance

器件型号:TM4C1231H6PGE

工具/软件:

我将配置一个计时器、将其用作 PWM。 我需要生成一个10.214kHz 的 PWM 信号、但我发现不同处理器的频率有很大的差异。 在探测此 PWM 信号时、我发现1个电路板将在大约10.29kHz 的频率下输出信号、而另一个电路板将在大约10.04kHz 的频率下输出信号。 我需要让芯片间的差异比这要严格得多。 我假设计时器应该在不同的芯片上非常精确。 我看到的差异有什么解释呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     SYSCLK 频率是多少? 您为 PWM 模块配置的时基时钟是什么? 我认为 10.214kHz 不能被 PWM 时钟整除。  

    Unknown 说:
    在探测此 PWM 信号时、我发现1个电路板将在大约10.29kHz 的频率下输出信号、而另一个电路板将在大约10.04kHz 的频率下输出信号。 我需要让芯片之间的差异比这要严格得多。

    第一块电路板是否始终产生10.29kHz 频率? 第二块电路板是否总是产生10.04kHz 的频率?  

    您是否有另外一两块板来建立某种关联?

    为了进行实验、您是否可以尝试创建一个可被 PWM 时钟整除的 PWM 周期? 结果是什么? 我想知道这是否是仅使用一个特定电路板时的一次性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSCLK 以80MHz 运行。

    第一款主板是否总是产生10.29kHz 频率? 第二块电路板是否总是产生10.04kHz 的频率?  [/报价]

    是的这2块电路板的频率看起来稳定。

    让我看看是否可以再用几个电路板来检查频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrews、

    让我看看我是否可以再用几个主板检查频率。

       我没有从你那里听到。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、可以写入此帖子、状态将更改为"打开"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在尝试增加几个电路板上的手。 一旦我能够做到、我就会更新。