This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:带有 MSP432的定制电路板-需要 XDS110方面的帮助

Guru**** 2582105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, TM4C129ENCPDT, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520669/simplelink-msp432-sdk-custom-board-with-msp432----need-help-with-xds110

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
Thread 中讨论的其他器件:ADS131M08TM4C129ENCPDTMSP-EXP432E401Y

工具/软件:

您好、  

我已经尝试使用 MSP432开发套件 LaunchPad。 对于我的一个项目、我想拥有带 MSP 和 ADS131M08 (ADC)的单板。 我使电路板与 MSP432和 tm4c129encpdt 以及 ADS131Mo08接口的连接准备就绪。 我不确定如何 使用 XDS110将 TM4C129EN 配置为调试器。   

我具有带 TM4C129EN 的 USB-C 连接器、如下所示。  

   

我不确定如何将 TM4C129EN 配置为调试器。  

感谢您的帮助。  

RAM。