This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:哪些德州仪器(TI)电路板正式支持 ThreadX RTOS?"

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519970/am2431-which-texas-instruments-ti-boards-officially-support-threadx-rtos

器件型号:AM2431

工具/软件:

HII  

哪些德州仪器(TI)电路板正式支持 ThreadX RTOS?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我会将 您的问题发送给我们的 RTOS 团队以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sandeep

    AM243和 AM62A 支持 ThreadX、详细信息可在 TI GitHub 上的 ThreadX 登录页面上找到。

    https://github.com/TexasInstruments/threadx 

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan!

    如果 Thread X 需要在 R5和 M4内核上获得支持、您是否还可以咨询 AM64x 产品线营销部门? 鉴于 AM243x 和 AM62Ax 支持 Thread X、能否轻松获得 AM64x Thread X 支持?

    谢谢

    Jim Mrowca (前 TI 员工'82 -'97)