This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:偶尔无法检测到 mibspi's RXEMPTY 标志== 0。

Guru**** 2991050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482673/tms570lc4357-occasionally-fails-to-detect-that-the-mibspi-s-rxempty-flag-0

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:

使用时 mibspi  在主模式下、不使用中断。 配置和启动 RX RAM 传输后、我使用来  while (rx_ram.RXEMPTY (flag bit 31) != 0)检测接收是否完成。虽然这种方法在大多数情况下有效、但偶尔会出现一些情况 RXEMPTY == 0 状态持续未能被检测到。  

我已经注意到该条目 第139章 在勘误手册中:"Mibspi RX RAM RXEMPTY 位在读取后不会被清除"。 但是、我遇到的问题似乎与有关 RXEMPTY 标志未设置为 1. 及时。 此外、在我的设置中未配置任何其他传输组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    是否可以设置一次实时调试调用? 在这里您可以共享您的屏幕并详细解释我的问题。

    这将有助于清楚地了解问题、因为我以前从未看到过这个问题。

    我将在 IST (印度标准时间)上午10点至晚上8点提供服务、根据您的空房情况、您可以设置会议。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、今天或明天下午2点左右(印度时间)是否适合您? 此外、我们将如何进行实时 调试? 我是否需要安装任何软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    让我们明天下午2点开会、创建会议邀请并与我共享。

    无需软件、您只需在 Webex 或 Teams 上共享屏幕、并详细说明您所面临的问题。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、jagadish、

    好的、我明天会提前在团队中创建会议室。我应该在该主题中发布链接还是  通过私人消息发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    我向您发送了一个朋友请求、接受它、并可以通过私人消息发送会议链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个问题上是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    在我们打电话后、我没有时间再处理您的问题。

    我将再次开始工作、并在几天内尝试提供我的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    解锁此主题的原因是 TI 未正确关闭该主题、因此我再次解锁它。

    对失禁的道歉。

    您是否仍坚持解决此问题、如果是、请让我知道您现在的问题所在。

    --
    此致、
    Jagadish。