This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:需要有关引脚编号的帮助

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520381/mspm0l1305-need-help-with-pin-numbering

部件号:MSPM0L1305

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

需要有关 m0l1305qdgs32rq1 IC 引脚编号的信息-圆点位于第四个引脚上。 所以不清楚 pin.1的位置。  
在数据表引脚中、IC 的左上角没有开头。 但引脚上的 IC 圆点位于引脚上。 4是令人困惑的。 回复 PIN 1的详细信息。

如果 pin.1从点所在的位置开始、则数据表应反映相同的点。  

谢谢。此致、

Jai Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好:

    请参阅数据表。 左上角的一个是引脚。1    IC 上的圆点只是一个标记,以帮助您了解引脚。1从左还是从右?

    此致、

    Janz Bai