This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:通过 CCS v20的脚本控制台进行 SoC 初始化

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519744/am263p4-soc-initialization-via-scripting-console-at-ccs-v20

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:AM2634、

工具/软件:

您好、TI 专家。

我在 CCS v12.8上对 AM2634控制卡进行 SOC 初始化。

现在、我在 CCS v20中使用 AM263P4控制卡检查了 SOC 初始化、但我发现 CCS v20的脚本控制台没有"loadJSFFile"命令。

我想知道 CCS v12.8和 CCS v20脚本控制台的差异。

并且 CCS v20处的命令与 CCS v12.8处的"loadJSFFile"是否相同?

此致、

Jeuk Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    并且 soc v20处的命令是否与 CCS v12.8处的"loadJSFFile"相同?

    请注意、SDK 正式不支持 CCSv20。 官方支持将在结束时提供。 2025年8月 SDK 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道 soc v12.8和 CCS v20脚本控制台的区别。

    有关 javascript 环境之间差异的详细信息、请参阅此链接:

    software-dl.ti.com/.../ccs_debug-scripting-migration.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、并且 soc v20处的命令与 CCS v12.8
    处的"loadJSFFile"是否相同

    如前所述、这将在下一个 SDK 版本中提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilabh Anand。

    我正在通过 UART 刷写使用 SOC 初始化、因此通过脚本控制台使用的方法并不重要。

    我很好奇为什么脚本不能正常工作。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I 正在通过 soc 刷写使用 SOC 初始化、因此通过脚本控制台使用的方法并不重要。

    是的、这符合预期。 我希望你不会遇到任何问题。

    相反、我很好奇脚本为什么无法正常工作

    这主要是由于脚本环境的差异造成的。