This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:在 CCS v20中从 JSON 加载闪存配置

Guru**** 2995690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519795/am263p4-loading-flash-config-from-json-at-ccs-v20

器件型号:AM263P4
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家。

我正在测试更改 OSPI 闪存器件的顺序。

(AM263Px MCU+ SDK:添加对定制闪存器件的支持)

在上面链接的步骤2中、我得到了 CCS v20的"Load from JSON"操作中的错误消息。

从错误消息,我更改了项目属性的 eclipse 路径信息,但它不起作用。

我应该更改什么以使其正常工作?

(我知道适用于 AM263Px 的 MCU+ SDK 建议使用 CCS v12.8.1、并且在 CCS v12.8.1下相同操作没有错误。)

此致、

Jeuk Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeeuk:

    当前的 MCU PLUS SDK 版本仅根据 CCS12.8.1进行验证。

    虽然 CC12与 CC20之间的大多数工程功能是兼容的。 其中一些功能尚未经过全面测试。

    CC20的官方支持将在2025年8月 SDK 版本中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/RELEASE_NOTES_10_02_00_PAGE.html#autotoc_md414

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为权变措施、您可以使用独立的 syscfg 编辑器、该 syscfg 文件可以位于您的项目位置。

    [引述 userid="473084" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519795/am263p4-loading-flash-config-from-json-at-ccs-v20

    从错误消息,我更改了项目属性的 eclipse 路径信息,但它不起作用。

    我应该更改什么以使其正常工作?

    [/报价]

    由于此问题尚未得到验证、因此我们还没有修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand。

    幸运的是、大多数功能在 CCS v20中都能正常运行。

    感谢您让我了解您的下一个支持计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand。

    我没有考虑独立版本的 SysConfig。

    我 发现网络版本 SysConfig 没有"Load from JSON"按钮、但独立版 SysConfig 运行良好。

    感谢您对另一个解决方案的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道它有所帮助。