This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何在 SYSCFG 中配置标准消息 ID 过滤器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517739/am2634-q1-how-to-config-standard-message-id-filter-in-syscfg

器件型号:AM2634-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家、

在 SYSCFG 中、我可以配置扩展消息 ID 过滤器、如下所示。

但是、如何在 SYSCFG 中配置标准消息 ID 过滤器?

只有起始地址和标准 ID 过滤器数量的设置、但无法配置类型、ID 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    这是一个有效的错误,我提出了一个 Jira 工单,并将尝试在下一个版本中得到修复。 感谢您指出这一点。

    作为一种权变措施、您可以在应用程序代码中而不是从 SysConfig 中进行 STD ID 配置。 在此示例中、您可以参考第123行:"canfd_loopback_interrupt_std_exd"。

    如果您遇到这方面的问题、请告诉我。

    此致、
    Aswathi