This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:以太网

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518099/lp-am243-ethernet

器件型号:LP-AM243

工具/软件:

很长时间以来、我一直尝试将 LP-AM243x 连接到 PC、以便通过以太网发送和接收数据和命令。 似乎没有一种容易和有防卫性的方法。 请提供一个有效的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    感谢您的查询。

    假设您正在使用基于 RTOS 的网络示例、请参阅以下文档。

    AM243x MCU+ SDK:以太网和网络

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Ashwani
    问题是、它们似乎都不适用于我的 LP-AM243x、除了涉及 Enet 的示例之外、所有示例都正常工作。 当它们被执行时、它们会在代码中的某个点不断卡住、代码中会被注释掉并且不起作用。

    请解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhay:

    问题在于、这些问题似乎都不适用于我的 LP-AM243x、

    然后、它应该是一些与设置相关的问题。

    您能否提供有关您正在尝试的测试设置和 SDK 示例的更多详细信息?

    此致

    Ashwani