This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SDL:EP 中的 sl_Self Test_Flash 导致数据中止

Guru**** 2995510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517327/tms570lc4357-ep-sl_selftest_flash-in-sdl-is-causing-data-abort

器件型号:TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP

工具/软件:

大家好、我想在 TMS570LC4357-SDL 中使用 EP。

将 sl_Self Test_Flash 与 FLASH_ECC_TEST_MODE_1位配合使用会导致数据中止。
数据故障状态为0x00001008。 我查找了文档、似乎设置了 SLVERR/DECERR 位时、存在精确的外部中止(尽管它在此中止中似乎无效)。

数据故障地址为0xFFFF0E20。 地址范围为 EPC 寄存器、尽管它超出了有效范围。
它正好位于 CAM 索引寄存器中、即0xFFFF0E00到0xFFFF0E1F。
sl_Self Test_Flash 似乎会访问 CAM 索引寄存器。 可能会发生什么事?

此外、当电路板上电时、它也会导致数据故障(上电、等待一段时间、然后连接调试器以找出数据中止)、但如果我通过调试器进行 CPU 复位、然后重新运行程序、它会在不中止的情况下完成、尽管测试结果是失败的。

我的编译器是 IAR EWARM 7.40.6、LDRA 版本为2.4.0。 调试器为 XDS110。 如何解决此问题?
感谢您的帮助!