This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:有关 DCC (双路时钟比较器)的问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519908/am2632-questions-about-dcc-dual-clock-comparator

器件型号:AM2632

工具/软件:

您好、

 

我的客户已阅读 AM263x 安全手册、并对 DCC (双路时钟比较器)有一些问题。

你能帮助回答他们在下面的问题吗?

 

 

[目的]

它们使用25MHz 系统时钟输入。 当时钟输入固定在 Hi、固定在 Lo 或漂移时、他们希望使用 DCC 来检测故障。

 

 

[检查内容]

 1. 作为 DCC 功能的概述,他们在下面的认可是否正确?

  - 可以选择参考时钟和要测试的时钟。

  - 每个基准时钟和要测试的时钟都有一个计数器,计数器会递减。
    将两个计数的预期比率设置为零、并在比率偏离预期比率时输出误差。

 

2. 他们认识到可以通过将每个时钟设置为以下值来检测系统时钟漂移故障。 它们是正确的吗?

  - 参考时钟(REF): 片上 RC 发射器(例如 RCCLK10M)

  - 时钟测试(测试):   系统时钟(外部晶体振荡器25 MHz )

 

3、 片上 RC 变送器独立于系统时钟。 它会在 CPU 通电时开始工作。 这是正确的吗?

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Hideaki、

    [引述 userid="10509" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519908/am2632-questions-about-dcc-dual-clock-comparator

    可以选择基准时钟和要测试的时钟。

      - 每个基准时钟和要测试的时钟都有一个计数器,计数器会递减。
        将两个计数的预期比率设置为零、并在比率偏离预期比率时输出误差。

    [/报价]

    是的、正确。

    [引述 userid="10509" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519908/am2632-questions-about-dcc-dual-clock-comparator

    嘿、我们认识到可以通过将每个时钟设置如下来检测系统时钟漂移故障。 它们是正确的吗?

      - 参考时钟(REF): 片上 RC 发射器(例如 RCCLK10M)

      - 时钟测试(测试):   系统时钟(外部晶体振荡器25 MHz )

    [/报价]

    可以、可以完成此配置。 请参阅 TRM 中的 DCC 章节、以了解可以使用哪个 DCC 实例进行此特定比较。

    allan poon 说:
    片上 RC 发送器独立于系统时钟。 它会在 CPU 通电时开始工作。 这是否正确?

    是的、这是正确的。

    请查看此应用手册、其中详细说明了如何使用 DCC:DCC 计算工具

    此外、在 MCU PLUS SDK 中有一个示例可用于测试 DCC: AM263x MCU+ SDK:SDL DCC 示例