This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:根据应用和功能选择 AM2432微控制器系列的合适类型(封装)

Guru**** 2999410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518949/am2432-selection-of-a-suitable-type-package-of-the-am2432-microcontroller-family-depending-on-the-application-and-features

器件型号:AM2432

工具/软件:

您好:

我们 计划开发一个将 MCU 集成到 ModbusTCP 网络和 CAN 网络中的应用。 MCU 应充当这些网络之间的网关并在这两个网络之间转换数据。 其他功能(如固件更新等)也要实现。

我们已经为此申请选择了以下候选人:

AM2432BSFFHIALVR 和 AM2432BSFFHIALXR

我们现在有以下决策问题、我们缺乏进行评估的技术依据:

第一种提到的微控制器支持外部 DDR4/LPDDR4 RAM、但成本更高。 第二个微控制器不具有此功能、但成本更低。 这就产生了一个问题:我们是否需要外部 RAM、或者内部 RAM 大小是否足够。 是否可以对此进行估算、或者是否存在任何经验值或类似值?

非常感谢!

此致

Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    AM243X 器件具有用于所有 R5F 内核的内部2MB MSRAM、以及用于 MCU 内核的256KB SRAM。

    如果您的应用适合上述存储器,那么没有 DDR 解决方案。

    这完全基于您的应用要求。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anil、

    感谢您的答复。

    应用是否适合现有存储器正是我们问自己的问题、因为这里没有经验值。 因此、我们想问您是否可以根据以前或类似的项目估算器件的内部 MSRAM 是否足够。

    此致、

    Joshua。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    如果您使用的是 freeRTOS、则 freeRTOS 库本身需要50KB  的内存和网络模块需要更多的 RAM 用于堆栈缓冲区。

    上述应用 也需要通用外设。

    包括所有这些应用程序、我认为2MB 内存是不够的。

    许多客户也将 DDR 用于网络网关应用。

    此致、

    Anil.