This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:为什么需要 POWER_STARTUP_DELAY

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1520091/mspm0g3107-why-power_startup_delay-is-required

器件型号:MSPM0G3107
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

#define POWER_STARTUP_DELAY                   (16)
SysConfig_weak void SYSCFG_DL_initPower (void)
{
  DL_GPIO_RESET (GPIOA);
  DL_UART_Main_RESET (UART_0_INST);
   DL_GPIO_enablePower (GPIOA);
  DL_UART_Main_enablePower (UART_0_INST);
  DELAY_CYCLES (POWER_STARTUP_DELAY);
}
为什么 需要 POWER_STARTUP_DELAY。 应该是什么确切值
实际上、当我使用 NVIC_systemReset ()从 app1 (ox2000)跳转到 App2 (0x0000)时、我在 UART TX 上得不到第一个13字节。 此 App2 (0x0000)未在 UART 上传输前13个字节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了使寄存器在读取/写入之前进入正确的状态、需要设置电源启动延迟。

    您可以在 ti_msp_dl_config.h 文件中查看确切的值

    马修