This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:大量使用来自 USBSS 和 SERDES 的 USB

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518858/am2431-use-usb-from-the-usbss-and-from-serdes-sumaltenously

器件型号:AM2431

工具/软件:

您好、  

我们可以在主机模式下同时使用 USBSS 的 USB 和设备模式下串行器/解串器的 USB 吗?  

谢谢、

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    您能否详细说明上述问题?

    您是否在寻找双角色 USB 功能?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    否、我需要两个同时进行的 USB 连接  

    此致

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    不需要两个同时 USB 连接 

    以上是不可能的。 我们只有 1 个 USB DRD 控制器、它们一次可以作为主机或设备运行。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:  

    如果您看一下 DS:  

    您可以将 SERDES 用作 USB 超高速第1代。 您是否已确认不能将其与 USB DRD 控制器同时使用?  

    此致

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    您可以将 SERDES 用作 USB 超高速 gen1

    SERDES 模块是 USB 和 PCIe 共用的。 因此、您可以使用 PCIe 功能或通过 USB 与 SERDES 进行通信。

    当 SERDES 与 USB 一起使用时、USB 可以作为超高速 Gen1进行通信、否则可配置为 USB2.0 (高速/全速)。

    当前的 SDK 产品不支持 USB 3.0超高速。 请参阅  usb_device_driver 了解通过 SDK 支持和不支持的功能。

    希望上述信息澄清了疑问。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    所以我不使用 PCIe、是否可以使用 USBSS 的 USB 和串行器/解串器的 USB?

    此致

    Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:

    AM243x SoC 只有1xUSBSS DRD 控制器、可以将其配置为主机或器件、如我之前回复中所述。

    所以我不使用 PCIe、是否可以使用 USBSS 的 USB 和 SERDES 的 USB?

    即使您不将 PCIe 与 SERDES 一起使用、它也只能支持受当前 SDK 产品限制的 USB 2.0设备模式。  

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tushar:

     后续内容:SERDES 仅适用于"(AM64x 中的 USB 3.0主机)独占或(PCIe)"-以及没有其他通用用途-正确?

    谢谢

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    SERDES 仅适用于"(AM64x 中的 USB 3.0主机)独占或(PCIe)"-不适用于其他通用目的- true?

    是、您可以检查器件 TRM、SERDES 仅连接到 PCIe 和 USB。

    请参阅下图。

    此致、

    Tushar