This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:MCRC 代码存在疑问

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1517574/am263p4-doubts-in-mcrc-code

器件型号:AM263P4

工具/软件:

尊敬的团队:  

   SDL_MCRC_Config_t 结构的 dataLen 和 dataBitSize 参数之间的区别是什么?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    我现在正在处理您的主题、并将尝试尽快提供我的更新。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    我了解了这两者之间的区别、  

    实际上、两者都仅表示数据宽度、不过一个(dataLen)用于将数据长度存储在硬件寄存器中、以向 MCRC 硬件模块指示我们使用的数据长度:

    另一个示例纯粹在软件中用于区分不同的数据大小、并使用 switch-case 采取相应的操作:

    您可能会要求我们计划对两种情况使用相同的方法、我想问题可能是寄存器值的顺序不正确:

    正如您看到的64位为0、16位为1、32位为2、这可能是它们保持两个长度的原因、您可以根据相应的枚举或宏值以相同的基础来保持这两个长度。

    --
    此致、
    Jagadish。