This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:MSPM0在闪存后无响应

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1106, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1514991/mspm0g1106-mspm0-unresponsive-after-flash

器件型号:MSPM0G1106
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们目前正在尝试在设计中实现 MSPM0G1106。 该器件通过 I2C 与我们的主 MCU 连接。
我们使用的是 MSPM0 SDK 2.4.0.06、SysConfig 1.21.1和 TI-CLANG 4.0.2 LTS。

我们需要更改 BSL 的 I2C 地址、因为已经有另一个总线器件使用默认 I2C 地址0x48。
我们还需要通过 BSL 读取应用版本、这需要我们在配置 NVM 中设置相应的值。

我们在 SysConfig 中有以下设置:

NONMAIN.nonmainWarning  = true;
NONMAIN.bslAppVersion   = 0xC0;
NONMAIN.i2cSlaveAddress = 0x50;

通过我们的 J-Link 刷写器件似乎可以正常工作一次、但在尝试第二次闪存后、闪存失败、并导致器件完全无响应。 仅更改了第二个闪存的应用程序代码、BSL 配置尚未更改。

刷写过程中报告以下错误:

CORTEX_M0P: Trouble Writing Memory Block at 0x41c00100 on Page 0 of Length 0x58: Flash download failed! ...
CORTEX_M0P: File Loader: Verification failed: Target failed to write 0x41C00100
CORTEX_M0P: GEL: File: XXXXXXXXXXX.out: Load failed.

现在、在尝试连接到器件时仅报告以下情况:

Device "MSPM0G1106" selected.


Connecting to target via SWD
Found SW-DP with ID 0x6BA02477
DPIDR: 0x6BA02477
CoreSight SoC-400 or earlier
Scanning AP map to find all available APs
AP[0]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
Iterating through AP map to find AHB-AP to use
Attach to CPU failed. Executing connect under reset.
DPIDR: 0x6BA02477
CoreSight SoC-400 or earlier
Scanning AP map to find all available APs
AP[0]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
Iterating through AP map to find AHB-AP to use
Could not find core in Coresight setup
Found SW-DP with ID 0x6BA02477
DPIDR: 0x6BA02477
CoreSight SoC-400 or earlier
Scanning AP map to find all available APs
AP[0]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
Iterating through AP map to find AHB-AP to use
Attach to CPU failed. Executing connect under reset.
DPIDR: 0x6BA02477
CoreSight SoC-400 or earlier
Scanning AP map to find all available APs
AP[0]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
Iterating through AP map to find AHB-AP to use
Could not find core in Coresight setup
Cannot connect to target.

尝试与 XDS110一起使用 DSSM 恢复出厂设置工具无法正常工作。 该线程 e2e.ti.com/.../mspm0l1305-dssm-commands-to-factory-reset-without-xds110中的 JlinkScripts 也不 使用我们的 J-Link。

这是通过2个器件中的2个器件发生的。

虽然我确实明白、错误配置 NONMAIN 区域可能会使器件砖化、但我有点不明白为什么在这种情况下会发生这种情况。
我们是否遗漏了一些东西? 是否有机会恢复设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    只需检查更改 NONMAIN 的过程:

    您是否使用我们在 SDK 中的示例来更改 NONMAIN?

    MCU 上电时将计算 Nonmain 区域、因此如果您仅更改所需的区域、但不更改 CRC 值、则会导致错误。

    顺便说一下、如果您已经在 CCS 中启用了 ERASE Nonmain 区域、

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为我们的工程基于 SDK 中的空示例。 我们使用 syscfg 更改配置。 因此我们不需要手动计算 CRC。

    使用 J-Link 时、在 CCS 中选择 MAIN / NONMAIN 的擦除似乎不存在。

    与此同时、我得到了第3个器件、只有使用 XDS110似乎可以正常工作、而不会损坏器件。 非主段也是如此。 "DeviceInit 失败。 NONMAIN 损坏。 重置为默认"消息一次或两次,而使用它(遗憾的是我没有保存确切的消息)设备保持响应。

    我想这个问题是由 J-Link 引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    您是否尝试过在 CCS 中升级 J-link 驱动程序?

    实际上、CCS 不会升级汽车驱动程序、需要以下流程来更新 J-link:

    https://kb.segger.com/TI_Code_Composer_Studio

    谢谢!

    此致

    Johnson