This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:符合 Siemens 标准 SN29500的功能安全时基故障值和故障模式分布门级请求

Guru**** 2989900 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1503182/am2434-request-to-functional-safety-fit-value-and-failure-mode-distribution-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500

器件型号:AM2434

工具/软件:

我询问了 AM2434的功能安全时基故障(应用时基故障率)值和失效模式分布、栅极比例。

SIEMENSE SN29500-2。

(这不是要求提供基于 JEDEC 的技术时基故障值。)

器件型号

AM2434BSFFHIALVR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟深表歉意。

    Unknown 说:
    标准是 SIEMENSE SN29500-2。

    AM243x 仅符合 IEC61508、我们尚未对 SN29500-2标准进行分析。  

    您可以通过以下链接浏览 AM243x 提供的安全配套资料。

    https://www.ti.com/secureresources/AM64X-RESTRICTED-DOCS-SAFETY?

    您可以检查"安全分析"报告、并检查它是否包含所需的信息。

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihar、

    感谢您的答复。

    我想谈谈另一个主题。
    您能帮我们联系 AM243X 团队吗?

    有关 AM243X 推荐的功率 IC、我们想向他们咨询。

    非常感谢您的协助。

    此致、
    Sijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sijia、

    您能否在提出有关电源 IC 的问题时再提出一个问题? 该 主题将分配给合适的团队、他们可以为您提供进一步帮助。

    此致、

    Nihar Potturu。