This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:AM263P4 SysConfig GPIO "Qual Sel"选项似乎不起作用

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1511955/sysconfig-am263p4-sysconfig-gpio-qual-sel-option-seems-to-not-work

器件型号:SysConfig

工具/软件:

1.23.0+4000的图形上

如何在 SysConfig 上更改"Qual Seel"选项?

之前:

之后:

我期望该工具将 PIN_QUAL_XXX 标志添加到 ti_pinux_config.c:gPinMuxMainDomainCfg[]中。   但无论我为"Qual"选择了什么值、都没有任何变化。

请帮助我了解我在这里做什么错误。

此外、是否有办法使用 SysConfig 来配置采样周期?

再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huey、

    对于将来的线程、请使用负责组织作为 ASM IND、  它将允许线程直接到达我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huey、

    由于 GPIO 专家不可用、因此对延迟深表歉意。

    这是一个有效的错误、未在 syscfg 中实现限定选择(限定串行)的逻辑。

    我为此创建了一个错误、将在下一个版本中修复。

    同时、有关此特性的更多详细信息、请参阅 TRM、网址为  13.1.1.4.4输入限定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、我将等待下一个修订。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您发布的部分、请澄清 文档是否需要更新。

    tw (IQSW)应= 5 x 10ns = 50ns。   上述行表示 tw (SP)=10ns、而不是5ns。

    此外、在 GPIO 信号进行6次采样后、限定器信号的输出是否应该恢复高电平? 图中显示了5。   

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意 Huey 的说法、

    硬件团队也确认了这一点。

    另外、在 GPIO 信号进行6个样本后、来自限定符信号的输出是否应该恢复高电平? 图中显示5。

    是的、这也是固定的。