This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:通过 SysConfig 在 LaunchPad 上设置 Vref

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519534/mspm0g3519-vref-setup-on-launchpad-via-sysconfig

器件型号:MSPM0G3519

工具/软件:

您好同事:

请更新 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1481235/mspm0g3519-vref-vref--pin-attributes?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=VREF#中描述的情况

我尝试设置工程以将 VREF 纳入电路、但未能成功。 PA23上无电压(VREF)
配置为  

配置器工具仍然无法正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈!

    我查看最新的 syscfg、 它已经解决了该问题、syscfg 1.23.1

    您可以在无影响的情况下使用这些 Vref +/-引脚。

    由于 Vref 引脚是模拟功能、因此这些外部 Vref 配置不会在 ti_msp_dl_config.c 中创建任何 GPIO 初始化代码

    这意味着无论此问题是否得到修复,您的应用程序代码都是相同的。