Other Parts Discussed in Thread: BQ76907-Q1, MSPM0-SDK
主题中讨论的其他器件:BQ76907-Q1、 MSPM0-SDK
工具/软件:
您好专家
我们有 BMS 要求、即整个电池包的睡眠模式电流限制< 50 µA。
我正在查看 由微控制器控制的 bq769x0引导开关替代方案(图1. 独立供电的 MCU 引导)从现在的高层面上看起来很有前景。
主要思路是关断 AFE 并将 MCU 保持在待机模式、以降低电流消耗。
为了唤醒我在思考两种方式
- 通过 CAN 唤醒:通过连接 MCU GPIO 和 CAN RXD 将 MCU 从待机模式唤醒到运行模式来使用 CAN 唤醒模式
- 通过负载连接唤醒:在 PACK-和 GND 之间使用 MCU COMP0/1/2 (可能与 AFE CHG 检测器逻辑 BQ76907-Q1类似)来检测 PACK+和 PACK-上的负载连接
请告诉我有关类似设计要求的任何应用手册以及您的想法。
此致、
Tirthraj