This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103-Q1:所需示例代码-使用 M0C1103QDYYRQ1的 MDC/MDIO 配置

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519429/mspm0c1103-q1-sample-code-required-mdc-mdio-configuration-using-m0c1103qdyyrq1

器件型号:MSPM0C1103-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在尝试使用 MCU 器件 M0C1103QDYYRQ1来配置 PHY 器件的 MDC/MDIO 接口。

您是否有支持第22条和第45条 PHY MDIO 寄存器访问的示例代码?

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Purushothaman:

    目前、我们只有一个用于 USB-2-MDIO 的 MSP430器件(特别是支持 USB 的器件)示例代码。

    此致、

    Diego Abad