This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP432E411Y LCD 控制器支持 RGB 12位、16位、18位和24位活动面板接口支持(复制或抖动编码像素值)?

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518939/msp432e411y-the-msp432e411y-lcd-controller-supports-rgb-12--16--18--and-24-bit-active-panel-interface-support-replicated-or-dithered-encoded-pixel-values

部件号:MSP432E411Y

工具/软件:

您好 TI!!!

MSP432E411Y LCD 控制器支持 RGB 12位、16位、18位和24位活动面板接口支持(复制或抖动编码像素值)?

太多了。 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我在 TRM 中找到了以下信息。  


    编码为12、16或24bpp 的源数据不使用调色板 RAM、因为编码的数据
    代表实际的 RGB 值。 但是、图片之前仍有16个调色板 RAM 条目
    这种情况下的数据和第一个调色板条目仍必须在位[14:12]中定义 bpp。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、非常感谢 MCH

    我的意图是与 TI 确认、LCD 控制器可以通过24位 RGB 并行接口直接驱动显示器。 这个问题可能听起来很明显,但我是新的 显示器,我想确保不会有问题。  

    如果显示屏无法显示所有颜色、显示屏控制器可以执行插值或复制操作吗? 是 AM437x 或 AM335x。

    非常感谢。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目的是与 TI 确认、LCD 控制器可以通过24位 RGB 并行接口直接驱动显示器。

    是的。 LCD 模块配有栅格控制器、可驱动24位 RGB。 具有光栅模式的 LCD 模块具有帧缓冲区、用于保存图像并传输到 LCD 显示屏。  

    [引述 userid="193534" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518939/msp432e411y-the-msp432e411y-lcd-controller-supports-rgb-12--16--18--and-24-bit-active-panel-interface-support-replicated-or-dithered-encoded-pixel-values/5840946 #5840946"]

    如果显示屏无法显示所有颜色、显示屏控制器可以执行插值或复制操作吗? 是 AM437x 或 AM335x。

    [/报价]

    我不知道插值或复制的含义是什么? 这话什么意思? 您问道、TM4C129是否可以执行 AM437x 或 AM335x 可以执行的类似操作、我对此一无所知。 我可以告诉您的是、TM4C129上的 LCD 控制器与 AM437x 完全不同。