This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:编译工程不会重置为 Main ()

Guru**** 2585345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1515690/mspm0g3507-build-project-does-not-reset-to-main

器件型号:MSPM0G3507

工具/软件:

GCC 取代。

编译工程后便会成功编译。

它以前去 main ()(黄线),但现在不做它...

有什么想法吗?

此致

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可能耗尽(硬件)断点? 当我遇到这样的情况时、我只需删除所有断点并重新开始。

    我见过"软件断点"的参考、但我从未能使其正常工作(我没有尝试过很辛苦)。 也许其他人对此有更深入的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...谢谢...只有两个 breakpoints..been 尝试解决这个问题达几天...
    我甚至完全彻底地重新安装了 CCS……工作了一点,现在又回到了同样的问题……
    我确实看到其他人有这个问题的论坛。

    唯一可以执行此操作的方法是、每次我要更改代码时、都必须保存所有内容、退出 CCS、然后重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不确定此问题是否与 GCC 编译器有关。 我侧使用 TI CLANG、以前从未遇到过该问题。 也许可以尝试使用不同版本的 GCC。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将编译器更改为 TI CLANG。

    我已更改为所有优化级别。

    我已重新安装 CCS。

    以上都不起作用。

    唯一可行的是 is...compile、退出 CCS、重新启动 CCS。

    有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常可行的一件事是创建一个新工程并将工程的内容复制到该工程中。 这是一个麻烦,但它比试图找出一些甘蔗设置是否有裂缝和正在进入的方式更快.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce ...谢谢。

    已经尝试过了...没有任何区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能展示一下发生这种情况时的屏幕截图吗? 也许有一个线索隐藏在某个地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎神奇地固定了自己,不知道为什么,关闭。